Operator Library: Hardware Platform
提供与 microEnable 数字输出和 CC 输出的接口。 该算子可以访问四个数字输出以及四个 Camera Link 触发输出 CC1 到 CC4。 该算子需要一个类型为 CameraControl 的资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 如果资源索引设置为 0,则使用端口 A 上的数字输出 0 到 3 以及相机对应的 CC 输出。 如果索引设置为 1,则使用数字输出 4 到 7 以及相机端口 B 对应的 CC 输出。 请参阅 'Allocation of Device Resources' 了解更多信息。
有关数字输出与引脚连接器的映射关系,请查阅采集卡硬件手册。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Input Link TrgO1..TrgO4] | Input Link CC1..CC4 |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |

上一页